This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:对 AM437X-gp-EVM 的 ADC1支持

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625346/linux-processor-sdk-am437x-adc1-support-for-am437x-gp-evm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:AM4372

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用基于 AM437X-gp-EVM 的定制板。 我需要检查 ADC1输出、 但在 am4372.dtsi 文件中没有"ADC1"支持。

我正在使用最新的 ti-linux-sdk-4.00.04、如何配置 ADC1。

 是否有任何 ADC1驱动程序可用于 ADC1。

有关此问题的任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vimal、

    Linux 处理器 SDK 仍然不支持 AM437x 器件上的开箱即用 ADC1。 这种支持计划在将来发布、但尚不清楚在发布之前需要多长时间。

    以下是为 Linux 处理器 SDK 的 v3.2.0.5创建的补丁、可在 AM437x 器件上启用 ADC1: e2e.ti.com/.../2082260

    现在、您必须将该补丁移植到当前 SDK、或恢复到3.2.0.5 SDK 以按原样使用该补丁。

    Jason Reeder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将尝试转发此修补程序。 让我们看看我是否可以让它使用较新的 SDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我已将您的补丁应用到较新的 SDK 并进行构建。 构建是正确的,但我在“/sys/bus/iio/devices”中找不到任何设备。

    以前,我可以从/sys/bus/iio/device 读取 ADC0值/*device0/...... 但没有这样的器件。

    dmesg | grep adc 不显示任何内容。 您已在 ADC0驱动程序中更改了许多"、也更改了"drivers/IIO/ADC/ti_AM335x_ADC.c"。  

    现在、我可以从其中读取这些值。 这些设备将在哪里注册?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vimal、

    我只是花了一些时间尝试手动将补丁应用到最新的 SDK。 似乎有太多更改(尤其是在 drivers/MFD/ti_AM335x_tscadc.c 文件中)、旧修补程序无法使用。

    您似乎需要返回到 SDK 的3.2.0.5版本以应用该补丁、或者等待即将发布的 SDK 版本中显示官方支持。

    Jason Reeder