This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:U-boot env 创建脚本问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632516/linux-beaglebk-issue-with-u-boot-env-creation-script

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

我们在设置 Linux 开发环境时遇到了一些问题。 未正确设置电路板以从 TFTP/NFS 引导。

在稍微深入探究 uboot 环境设置脚本后、将 minicom 文件写入预期为"abort"而不是"stop"。  在设置电路板时、更改此项已成功。 我不知道在哪里发布这种消息、我不确定其他人是否有这些问题、或者我的 U-Boot 的其他部分是否错误、从而产生错误的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您发帖。 您能否发布您正在使用的 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X v04.01.00.06。 在我的另一个作业中、因此没有确切的文件名、但它类似于 u-boot-env-setup.sh、这是主 setup.sh 调用的文件名。