This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:在 C5545上运行 PocketSphinx

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631513/tms320c5545-running-pocketsphinx-on-c5545

器件型号:TMS320C5545

您好!

对于我的应用、我需要在 C5545 DSP 上运行 pocketsphinx。 PocketSphinx 是一种开源轻量级语音识别引擎。 我想知道是否可以在 C5545 DSP 上运行此类引擎、如果可以、可以采取哪些步骤来运行它。 PocketSphinx 是二进制文件、如何将其链接到 C5545进行语音识别并查看输出? 在这个问题上,任何帮助都是很好的。

有关此引擎的更多信息、请访问 :https://github.com/cmusphinx/pocketsphinx

谢谢、

Karthek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthek、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthek、

    我不熟悉 PocketSphinx、但正如我们在您的其他线程 中所讨论的、e2e.ti.com/.../630578 语音识别引擎(例如 TIesr)当然可以在 C5545上运行。 我们还与名为 Sensory 的第三方合作、该第三方具有用于 C55x DSP 的引擎。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    我只是想知道为什么特莱塞尔是如何用于语音识别的、我要做的基本上就是能够检测出臭字。 我想知道 Tlesr 是否有一个词典、引擎在哪里查找与词典中所说的词相匹配? 如果是、字典的大小可以使其非常精确。 直字非常复杂、因为有很多方法可以发生直字、并且可以产生的声音是不同的。 我的字典很长,所以我想知道这是否是特莱塞尔能做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katheek、

    遗憾的是、我们不支持您正在寻找的定制范围内的 TIesr。 我们提供的演示只是评估 C55x 器件语音识别功能的一种方法。 我们确实与名为 Sensory 的第三方合作 、该方可为 C55x 提供更定制的语音识别引擎。

    此论坛不支持 TIesr 引擎本身。 您可能需要查看此处 的 https://gforge.ti.com/gf/project/tiesr/

    Lali