This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:每个端口均为独立网络

Guru**** 2560100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625534/am5k2e02-the-each-ports-as-independent-networks

器件型号:AM5K2E02

您好!

我想知道 AM5K2Exx 中以太网交换机模块的可能性。
AM5K2Exx 具有"9端口以太网交换机"、我需要将每个端口作为独立网络运行以确保安全性。
"9端口以太网交换机"能否像以下双独立 EMAC 模式一样使用 Octa EMAC 模式?

processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide

最好的雷加
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H.U、

    请参阅该主题、 e2e.ti.com/.../570384
    如何配置它们。

    雷克斯