This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:音频噪声问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617753/tms320dm368-audio-noise-issue

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们正在使用 DM368 DaVinci 视频处理器开发摄像机。 使用的软件平台是 IPNC_RDK_5.1。 以下视频组合会出现音频质量问题。

 视频模式-双串流
 主编解码器- H.264
 主要分辨率- 1080p
 二级编解码器- H.264/MPEG4/MJPEG
 二次分辨率- D1/4CIF/VGA/CIF/QCIF/QVGA

音频在启动时是清晰的、但音频中的噪声正在逐渐增加、并且随着上述配置的出现、噪声会逐渐变差。 上述视频组合中出现此音频质量问题的原因是什么? 请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansu:

    与重复的主题帖

    请不要创建类似这样的重复线程。

    我们已经在研究这一点。

    请关闭这个。

    此致、

    Anuj