This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:需要用于 Linux 的 TI SDK 05.04.01.00

Guru**** 2585405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618113/linux-am3352-need-ti-sdk-05-04-01-00-for-linux

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

是否有我们可以访问的旧版本 TI SDK 的存档? 我们有多款产品是使用 TI SDK v05.04.01.00 for Linux 构建的。 我们希望重新构建新的工具链环境/VM;但是、我们无法在任何位置找到此 SDK。

发行说明仍然可用、但所有链接均指向最新的 Processor 4.0 SDK。 有一天、我们将转向使用新编译器的新 SDK 和主线 Linux;但是、现在我们需要能够针对现有平台进行编译。

提前感谢您的任何帮助、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择最新的 SDK、点击"Get Software"按钮、向下滚动至底部、并显示"Download Previous SDK"链接。 继续执行此操作、直到您找到所需的 SDK。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现的最早的 SDK 是 AM335xSDK 05_05_01_00
    您还可以访问 旧版嵌入式软件产品 、如上一篇文章中所述、您可以在其中找到旧 版 Linux PSP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您-第一个链接正是我要找的。 我尝试过通过发行说明追溯、但在我进入死链路之前、我没有使它返回到很远的位置(05.05.01.00)。 非常感谢你们的帮助!

    BTW -显然、这是迄今为止托管的最旧的 TI SDK。

    Neil