This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:8位模式下具有离散 SYNC/CSI 4通道的最大 VIP 捕捉宽度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622760/dm385-maximum-vip-capture-width-in-8-bit-mode-with-discrete-sync-csi-4-lane

器件型号:DM385

大家好!

我尝试通过 CSI 从 AR0330传感器(2304x1536)捕获全分辨率帧、并在捕获过程中看到帧丢失。  

30 FPS 从传感器发出、我仅收到23帧。 我不明白它是怎么发生的 我是指帧跳跃。 如果我在宽度上交叉一些描述、那么正常行为将不是功能捕获、而是帧跳跃...

如果我要设置2048*1536分辨率,我将捕获来自传感器的所有帧。

但是、我还非常感兴趣的是、在8位不同步模式下、通过 VIP0端口 A/B 来捕获宽帧。

因此、有几个问题:

1) 1) CSI 中的最大捕获宽度是多少?

2) 2)帧丢失是如何发生的?

3) 3) 8位离散模式下 VIP0 A/B 的最大捕捉宽度是多少? 使用定标器和色度降采样器? 没有分频器/下采样器?

4) 4)在宽帧的并行捕获期间是否存在相同的帧丢弃效应?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是从 VIP 还是 CSI 中捕获数据?

    VIP 可以在每个端口上支持最高165MHz 的像素时钟? 您能否检查像素时钟是否低于此限制?

    您是否在 VIP 渠道中启用了任何其他模块? 只有在管道中禁用了所有其他模块时、VIP 才能捕获它。

    Rgds、

    Brijesh