This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6636K2H:用于 TCI6636开发的 CCS 7许可证

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665101/ccs-tci6636k2h-ccs-7-licencing-for-tci6636-development

器件型号:TCI6636K2H

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人可以直接联系我提供有关以下客户问题的信息?

"您能帮我们解决 CCS 7许可问题吗?  我们正在为10个用户寻找许可设置。  您是否会提供报价?   我们还注意到许可证模型现在称为“新的许可模型:公开的技术软件(TSPA)”。  那是什么?

CCS 6是免费的、但它是否足以用于 TCI6636开发?"

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TCI6636在 CCS7可用之前发布。 初始软件版本是使用 CCS6完成的。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    您说他们将能够使用 cc6为 TCI6636K2H 开发一切、这是免费的吗?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我不是软件专家、因此我不知道为 CCS7添加了什么内容或它将如何帮助您进行开发。 我只是指出、K2H 器件的初始版本比 CCS7早几年。 您可能希望下载 CCS6并尝试使用它、然后再投资 CCS7。 我将会看到我是否能找到一位软件专家来评论必要性。
    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望 CCS 专家发表意见。

    谢谢你。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚刚与其中一位软件工程师交谈过。 他证实,较晚的 CCS6版本可与 K2H 配合使用,但他亦指出,CCS7也不收费。 我访问 了下载链接 、其中包含以下陈述。

    许可: CCSv7现已公开技术软件(TSPA)兼容。 这意味着它不需要付费许可证。

    此致、Bill