This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:在待机模式下捕获图像

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663836/am5718-capturing-image-in-standby-mode

器件型号:AM5718

各位专家、您好!

我需要您就在基于 AM57xx 的系统上实现双通道视频注册的可能性提出意见、并提出以下要求。

必须支持两种模式:
-激活模式。 2个通道的同步编码视频(1080p @ 30fps);
-待机模式:

  • 总功耗不超过100mW;
  • 在不超过1000毫秒的时间内采集1幅优质图像;

现在、由于能耗预算(100mW)、实现待机模式似乎是最困难的事情。

能否大致估算一下是否可以选择 AM57xx 配置、其中处理器在任何低功耗模式下(完全)消耗100mW、同时能够捕获1个良好的图像(来自图像传感器) 不超过1000ms 的时间内运行。 在这种情况下、我们可能需要在 DSP 端使用 TI-RTOS。

要更好地了解使用待机模式的情形、请阅读以下内容。 处于待机模式的摄像头由电池供电、仅在接收到外部中断时(当有人发生振动时、加速计会产生外部中断)才能捕获图像。 这里的主要想法是获得振动但能耗预算尽可能低的人的图像。 然后通过其中一个接口传输捕获的图像。

现在客户没有特定的图像传感器,因此您可以考虑简化计算的任何内容,并回答主要问题。

AM57xx 可能不是此任务的最佳选择。 如果是、请推荐另一种解决方案、但它也必须满足以下要求:
-激活模式。 2个通道的同步编码视频(1080p @ 30fps);
-待机模式:

  • 总功耗不超过100mW;
  • 在不超过1000毫秒的时间内采集1幅优质图像;