This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:PDK (RTOS)中的 USB 相关样片,C66xTM 不支持

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661454/66ak2g12-usb-related-sample-in-pdk-rtos-not-supported-for-c66x

器件型号:66AK2G12

您好!

在 K2G 平台上的 PDK 中是否有任何基于 c66x 的 USB 相关样片? 我的理解是,现在不支持 PDK (pdkProjectCreate.bat)不会为 USB 生成任何样本,而只是以防万一。 你有什么意见吗? 此外,您是否有任何支持 USB 示例的计划? 我的客户也在询问这一点。

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    有关 Processor SDK RTOS USB 示例的说明、请访问:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_USB
    和源代码:
    ./pdk_k2g_1_0_6/packages/ti/drv/usb/sample/usb_host/msc
    ./pdk_k2g_1_0_6/packages/ti/drv/usb/sample/usb_dev/msc

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的回答延迟。 我知道没有 DSP 示例。 但我认为这对于我的客户的用例无关紧要。

    此致、
    NK