This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:PET 中电源端子的最大电流额定值

Guru**** 2949640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665272/66ak2g02-maximum-current-ratings-at-power-terminal-in-pet

器件型号:66AK2G02

您好!

下面是来自 PET 的一个用于 K2G 的片段:

正如您看到的、电源名称列出了多个引脚。 然而、只有一个数字被提供为它们的最大值。 此时,我的理解是,对于这些多个引脚,该值被视为*和*。 `m 我错了吗?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    请参阅文档66AK2G02功耗估算工具(sprac81.pdf)、第2.4节66AK2G02功耗:
    '报告列出了每个电源轨组的电源名称、电压(V)、电流(mA)和功耗(mW)。 表末尾列出了以 mW 为单位的总功耗。"

    是的、电源名称字段是电源轨组。 该电源轨的电流消耗列在表的右列中。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yodan。 这是我客户问题的答案。 我关闭线程。

    Naoki