This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:如何在数据传输后引入帧同步脉冲。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665254/tms320vc5509a-how-to-bring-frame-sync-pulse-after-data

器件型号:TMS320VC5509A

您好! 我计划使用 TMS320VC5509A 的 McBSP 将通道编号和电压发送到外部 DAC。

DAC 需要在一个数据字[DX]之后使用帧同步脉冲[FSX]、但我找不到该方法。

是否可以在 DX 之后输出 FSX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 McBSP 参考指南、我看到:
    '当 FSR 和 FSX 为输出时、这意味着它们由采样率发生器驱动、它们在内部时钟 CLK (R/X)的上升沿上生成(转换到活动状态)。 类似地、DX 引脚上的数据在内部 CLKX 的上升沿输出"

    或者 McBSP 可以在每个 DXR 到 XSR 复制上生成帧同步。

    因此、McBSP 似乎无法在[DX]之后输出帧同步。

    您是否考虑使用 GPIO 单独输出帧同步? 当然、这需要修改您的 McBSP 驱动程序。

    此致、
    Yordan