This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSCSK388:TMDSCSK388-CSKCC-BNDL

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665223/linux-tmdscsk388-tmdscsk388-cskcc-bndl

器件型号:TMDSCSK388

工具/软件:Linux

你好
我选择的产品(((TMDSCSK388、TMDSCSK388-CSKCC-BNDL)   )(store.ti.com/DM388-Camera-Starter-Kit-CSK-TMDSCSKCC-P51796.aspx  )
我可以安装 Linux 操作系统吗?
我可以运行 Python 代码吗?
是否有 OpenCV 代码模式?

从现在开始、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)能否安装 Linux 操作系统?

    默认情况下、它附带 Linux 操作系统

    2) 2)能否运行 Python 代码?
    是否有 OpenCV 代码模式?

    2)提供的默认文件系统没有 python 或 OpenCV 支持、但您有 Yocto 构建支持、您可以在其中启用所需的软件包、并 安装 python 甚至 OpenCV 库(您说代码模式时是否意味着相同? )。