This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXEVM8168:封装问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664984/linux-tmdxevm8168-package-problem

器件型号:TMDXEVM8168

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 TMDXEVM8168工具包,当我尝试在受支持的 Linux (10.04 LS)操作系统中安装 EZSDK 时,它向我显示未找到“xinetd”软件包的错误,甚至我也无法像基本软件包那样安装“vim 或 minicom”, 请为我提供解决方案、并建议我如何编译、构建和执行视频和音频示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    是否安装 DM816x EZSDK 5.05.02.00? Ubuntu 10.04 LTS 支持此版本。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    请提供 EZSDK 安装过程的完整控制台日志、包括您的错误消息。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Pavel、

    我已成功安装、并且能够为套件创建可引导 SD 卡、其中可以使用矩阵 GUI 应用程序执行演示、但当我尝试使用已安装 TI_EZSDK 文件夹中的"./setup.sh"设置 ezsdk 环境时、如软件开发人员指南 i m 中所述 获得"xinetd"错误、如果我尝试安装诸如"vim 或 minicom"之类的基本软件包、则会获得错误、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以为 TMXDM8168套件创建可引导的 SD 卡,如何使用 Sourcery g++ lite 编译、构建和执行示例应用程序?请为此提供解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sagar minchnal"]我已成功安装,并且能够为套件创建可启动 SD 卡,在该卡中可以使用矩阵 GUI 应用程序执行演示,但当我尝试使用软件开发人员指南中所述的已安装 TI_EZSDK 文件夹中的"./setup.sh"设置 ezsdk 环境时 获取"xinetd"错误

    请提供 setup.sh 命令执行输出的完整控制台日志。

    [引用 user="sagar minchnal"]如果我尝试安装基本软件包(如“vim or minicom”),则会出现如下所示的错误。

    vim 编辑器并不特定于 DM816x EZSDK。 它是通用的。 我能够在 Ubuntu 14.04 LTS 64位 PC 上成功安装 vim。 我建议您在一般 Linux/Ubuntu 论坛中询问/发布有关 vim 编辑器安装问题的信息。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="sagar minchnal"]我可以为 TMXDM8168套件创建可启动 SD 卡,如何使用 Sourcery g++ lite 编译、构建和执行示例应用程序?请为此提供解决方案。

    请参阅:

    TI-ezsdk_dm816x-EVM_5_05_02_00/docs/DM816x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf

    2.2编写您自己的"Hello World" 并在目标上执行它

    此致、
    帕维尔