This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437:DM6437的摄像头支持

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665099/tms320dm6437-camera-support-for-dm6437

器件型号:TMS320DM6437

您好!

我已经使用具有 NTSC/PAL 输出的普通摄像机测试了 DM6437、它工作正常。

现在、我只需要了解以下内容

1) 1)它可以支持哪些以及所有摄像头模块(规格)、它是否支持 Leopard 图像传感中的任何一个?

2).我们能否将 Leopard Imaging 的 DM36x 嵌入式 USB 摄像头 与 DM6437集成?

请提供 支持的豹式成像摄像机模块的任何链接(如果有)。