This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在 QSPI 闪存中保存环境

Guru**** 2917080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665215/linux-am5728-saving-environment-in-qspi-flash

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 IDK-AM5728板。

从 QSPI 引导内核时遇到问题。
使用 fatload 命令从 MMC 读取、并使用 SF 写入命令写入闪存。
从 QSPI MLO 引导时、将 u-boot.img 和内核映像(在我的情况下为 vxworks.bin)写入闪存、u-boot 正在引导、但 VxWorks 未加载。
然后通过在 u-boot 停止手动尝试 GO 命令、即"GO 0x84100000"、VxWorks 正在加载。

现在、我希望 u-boot 自动加载 VxWorks、而无需手动运行 GO 命令。
请建议我如何做同样的事情。

Br、Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    在 U-Boot 控制台中停止引导并输入这些命令。
    => setenv bootcmd go 0x84100000
    => saveenv

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    这就是在对闪存编程一次后、我们无法在 u-boot 处停止的情况。
    我需要一种 u-boot 自动执行这些命令的方法。

    BR、Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后将第101行修改为中的#define CONFIG_BOOTCOMMAND "GO 0x84100000" /board-support/u-boot- /include/environment/ti/boot.h 文件并重建 U-Boot。