This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:原理图问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665119/am5718-schematic-questions

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

对于同时支持 AM5718和 AM5728的系统、我有一些问题:

PMIC 选择:
- TPS6590378是否可用于同时支持 AM5718和 AM5728的电路板? 在原理图检查清单(仅 processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist )中、TPS6590379被列为这两者支持的 PMIC 配置。


未使用 USB 3.0、但使用了 USB 2.0 (USB1和 USB2):
- USB 3.0 IO 引脚(AE12、AF12、AD11、AC11)应该怎么做? 它们是否可以保持未连接状态? 是否应在软件中明确禁用它们?
- VDDA_USB3电源引脚(W12)应该怎么做? 这可以通过铁氧体磁珠连接到任何1.8V 电源吗?


MMC2连接到 eMMC 存储器件:
- AM5728 EVM 上的 DATA/CD 上拉电阻器为47k、AM5718 IDK 上为49.9K、BBx15上未安装这些电阻器。 此接口的推荐解决方案是什么?


不使用高速串行接口(HDMI/SATA/PCIe):
- IO 引脚(HDMI_Cock*、HDMI_DATA*、SATA_TX*、SATA_RX*、PCIe_RX*、 PCI_TX*)是否保持未连接?
-参考时钟引脚(AH15、AG15)是否可以保持未连接状态?
-是否应在软件中显式禁用这些引脚中的任何一个?