This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:CCS 7.4.0 (Windows 版本)直接支持 DM388和 TMDSCSK388

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388, DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664158/ccs-dm388-are-dm388-and-tmdscsk388-directly-supported-in-ccs-7-4-0-windows-version

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

工具/软件:Code Composer Studio

使用在 Windows 7下运行的 CCS 7.4.0是否直接支持 DM388或 TMDSCSK388?

我在 CCS7.4.0 Resource Explorer 中查找了 DM388或 TMDSCSK388、因为我想在 Windows 下使用 CCS7.4.0开发应用。

还是 DM388仅支持使用 Linux 下运行的 CCS (即使用 IPNC RDK 软件)? 我不太熟悉 Linux 的使用、因此 Windows 是我的首选平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前 CCS 不支持 TMDSCSK388。 我们正在努力在今后几天内为此增加支持。 将在可用时通知您

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您让我了解这个新版本。 我注意到您提到“在接下来的几天”,这是否意味着在几天或几周内?

    John