This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VSC8572 PHY 无 IP 地址

Guru**** 2923020 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752, TPD12S015, TMP102, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664647/linux-am5728-no-ip-address-with-vsc8572-phy

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:PMPDRA752TPD12S015TMP102

工具/软件:Linux

您好!

我在 menuconfig 中启用了 Vitesse 驱动程序,并通过以下方式为 vsc8572 phy 添加了补丁: https://patchwork.kernel.org/patch/9454415/ 

U-Boot SPL 2017.01-00319-gfe893f7-m脏(2018年2月13日- 16:12:07)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC1引导
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2017.01-00319-gfe893f7-m脏(2018年2月13日- 16:12:07 -0800)

CPU:DRA752-GP ES2.0
型号:TI AM572x EVM 修订版 A3
电路板:未知(BeagleBoard X15?) 版本未知
DRAM:2GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

SCSI:SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
无法获取 cpsw: Addr 1的 PHY
CPsw
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
604字节在4ms (147.5 KiB/s)内读取
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3725064字节在237ms (15 MiB/s)内读取
在58ms 内读取103881字节(1.7 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe3000,结束8ff5c8... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (eeshan@linuxbox)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#1 SMP 优先于2018年2月14日17:11:08 PST
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.0000]、共个:FDT:机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
[ 0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] perpu:嵌入式13页/CPU @eed34000 s22092 r8192 d22964 u53248
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:472640
[0.000000]内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=PARTUUUUID=f17bacfb-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:1675680K/1897472K 可用(8192K 内核代码、315K RWdata、2416K rodata、2048K init、296K BSS、 33376K 保留、188416K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)
[0.000000].init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)
[0.000000].data:0xc1000000 - 0xc104efa0 (316KB)
[0.000000].bss:0xc1050000 - 0xc109a170 (297KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000] ARM_ARCH_TIMER:构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000017]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000322]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000330] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000753]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000771]警告:'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
[0.000777]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000784]更新您的内核命令行。
[0.000800]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000814] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000917]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000927] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001542] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.001751]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001768]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001779] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001796]为0x80200000 - 0x80200060设置静态标识映射
[0.080060] EFI 服务将不可用。
[0.170311] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpaddr 80000001
[0.0398]出现了2个 CPU
[0.170410] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.170417] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.170424] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.170927] devtmpfs:已初始化
[0.198263] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构4第30部分变体 f rev 0
[0.198494]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.198512] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.201873] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.202679] NET:注册协议系列16.
[0.203539] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.204520] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.314853] OMAP-hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败
[0.440348]空闲:使用调速器梯
[0.470369]空闲:使用调速器菜单
[0.480120] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.494654] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.521870]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.521881]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.522233] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[0.522243] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.522775] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.581554] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.582864] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.587668] EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.592103]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.592274] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU 已注册
[0.592426]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.592572]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.592842]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
[0.593019]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
[0.595651] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000008
[0.623225] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2f、PWM 0、LED 0
[0.627005] VTT_FIXED:由 smps3供电
[0.661705]随机:快速初始化完成
[0.702339] VDD_3V3:由 regen1供电
[0.702569] AIC_DVDD_FIXED:由 VDD_3V3供电
[0.705774] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.706280] omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
[0.706338] omap_i2c 4807c000.i2c:找不到节点/ocp/l4@4a000000/sm@2000/pinmux@1400/i2c5_pins_default 的 pctldev,延迟探测
[0.706515]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.706561] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.706599] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.706607] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.706628] PTP 时钟支持已注册
[0.706659] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.707359] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.707652] OMAP-mailbox 4883e000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.707935] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.708217] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.708557]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.709378]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.720064] NET:注册协议系列2.
[0.720561] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.720625] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.720750] TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.720796] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.720827] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.720955] NET:注册协议系列1.
[0.721306] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.721316] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.721323] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.721330] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.722246]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.725135]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
[0.732644] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.73332] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.733352]注册了密钥类型 id_resolver
[0.733360]注册密钥类型 id_legacy
[0.733402] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.734560]退回:池大小:64页
[0.734703]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246)
[0.734713]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.734722]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.734854]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.739272] pinctrl-single 4a003400.pinmux:请更新 DTS 以使用#pinctrl-cells =<1>
[0.739818] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
[0.743255]、共:PCI:主机桥/ocp/axi@0/PCIe@51000000范围:
[0.743267]、共页:PCI:未找到/ocp/axi@0/PCIe@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
[0.743301]、共页:PCI:IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.743323]、共页:PCI:MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
[1.744715] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PHY 链路从未出现
[1.744879] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[1.744892] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[1.744903] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[1.744913] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[1.745294] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[1.745408] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[1.745531] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[1.745547] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[1.745561] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[1.745777] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[1.746819]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[1.808808]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[1.812191] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[2.787486]控制台[ttyS2]已启用
[2.79187] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
[2.802633] omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[2.809410][DRM]已初始化
[2.814318] OMAP DSS 6.1版
[2.817646] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[2.826098] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
[2.835232] tpd12s015:编码器探头失败、错误-2
[2.841502]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[2.847960]显示电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[2.884846]返修:模块已加载
[2.893142]循环:模块已加载
[2.92391]
[2.92391]
[2.92391] GPIO 113-115设置000 ************
[2.92391]
[2.935670]
[2.935670]
[2.935670]  
[2.935670]
[2.935670]
[3.379629] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[3.439413] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[3.445538] libphy: 48485000.mdio:探测
[3.464056] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[1]:器件48485000.MDIO:01、驱动程序 Vitesse VSC8572
[3.472839] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序 Vitesse VSC8572
[3.482067] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = D4:36:39:fb:9b:70
[3.488715] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[3.497044] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:36:39:fb:9b:71
[3.505462] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[3.511383] i2c /dev/entries 驱动程序
[3.517606] GPIO-FAN GPIO_FAN:已初始化 GPIO 风扇
[3.523062] tmp102 0-0048:读取配置寄存器时出错
[3.528494] tmp102:0-0048探测器失败,错误-121
[3.539197] omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
[3.609738] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[3.616119] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[3.760295] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[3.770942] NET:注册协议系列10.
[3.786062] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[3.792401] NET:注册协议系列17.
[3.797003]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.801394] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[3.807843] TI OMAP4+器件的电源管理。
[3.812935]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.826753] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.846461] OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
[3.852316] connector-HDMI connector:找不到视频源
[3.859735]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
[3.866755]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[3.872960] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.873460] AIC_DVDD_FIXED:正在禁用
[3.873634] ldousb:正在禁用
[3.873914] ALSA 器件列表:
[3.873916]找不到声卡。
[3.898629]正在等待根设备 PARTUUUUUID=f17bacfb-02...
[3.925462] mmc1:地址0001处的新 DDR MMC 卡
[3.940637] mmcblk1:mmc1:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[3.955351] mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J55L 分区1 16.0 mib
[3.961315] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[3.979546] mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J55L 分区2 16.0 mib
[4.009197] mmc0:地址为59b4的新型超高速 SDR104 SDHC 卡
[4.016226] connector-HDMI connector:找不到视频源
[4.022573] mmcblk0:mmc0:59b4 ncard 15.0GiB
[4.028019] mmcblk0:P1 P2
[4.031362]连接器-HDMI 连接器:找不到视频源
[4.211699] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[4.219886] VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。
[4.228724] devtmpfs:已安装
[4.232645]释放未使用的内核内存:2048K (c0e00000 - c1000000)
[4.386737] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
[4.418105] systemd[1]:配置文件/etc/systemd/system.conf 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.435037] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[4.453397] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2017.05!

[4.490014] systemd[1]:将主机名设置为 。
[4.587727] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.606120] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/var-lib-machines.mount 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.622364] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.637253] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/system.slice 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.652289] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/-.slice 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.666715] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/slices.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[4.681665] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]已创建切片系统切片。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听日志套接字。
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[5.053762] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已到达目标远程文件系统。
正在启动设置虚拟控制台...
[确定]已达到目标交换。
正在安装临时目录...
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
正在安装调试文件系统...
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已到达目标路径。
[确定]已创建层用户和会话层。
[确定]已到达目标层面。
正在启动加载内核模块...
[5.507337] cmemk:加载树外模块会影响内核。
[5.513843] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.9.28
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[5.520652]分配的堆缓冲区0x4050000、大小为0x100000
[5.530354] cmemk 已初始化
[5.538475]加密开发:加载了驱动程序1.8。
正在启动日记账服务...
[5.572657] systemd-journald[127]:配置文件/etc/systemd/journald.conf 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[确定]已挂载的临时目录。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
[确定]已开始加载内核模块。
正在开始应用内核变量...
正在安装配置文件系统...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已挂载配置文件系统。
[确定]已开始应用内核变量。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[6.151834] systemd-journale[127]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/media/ram...
安装/var/volatile...
[确定]已安装/var/volatile.
[确定]已安装/media/ram.
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[确定]已到达目标本地文件系统。
正在开始创建易失性文件和目录...
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
[确定]已开始加载/保存随机种子。
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
正在启动网络时间同步...
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[6.696247] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
[6.749587] remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
[6.750189] connector-HDMI connector:找不到视频源
[6.750839] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[6.750928] remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
[6.751899] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
[6.752305] Remoteproc Remoteproproc2:提供了40800000.dsp
[6.753256] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
[6.753358] remoteproc remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[6.764746]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[6.894712] remoteproc remoteproc1:为5502000.IPU 加电
[6.894723] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3743164
[6.894792] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[6.977888] remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU
[6.977897] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4、大小为4872056
[6.977989] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
[7.087023] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[7.087046] remoteproc remoteproc0:注册的 virtio1 (类型7)
[7.087052] remoteproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
[7.087967] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[7.087986] remoteproc remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
[7.087991] remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[7.089883] connector-HDMI 连接器:找不到视频源
[7.090106] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
[7.090226] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
[7.090329] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
[7.090439] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[7.092776] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[7.092895] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
[7.153791] RTC-ds1307:2-006F 探头失败,错误-5
[7.309691] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[7.319417] OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
[7.355167] mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
[7.355171] mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000
[7.355248] mt9t11x:4-003c 的探测失败,错误-16
[7.364816] connector-HDMI connector:找不到视频源
[7.377680]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[7.392461] PALMPS-RTC 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_RTC:RTC 内核:将48070000.i2c:tps659注册为 RTC1
[7.395509] connector-HDMI connector:找不到视频源
[7.411639] connector-HDMI connector:找不到视频源
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[7.530227] connector-HDMI 连接器:无法找到视频源
[确定]已开始网络时间同步。
[7.544225] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc2
[7.544845] connector-HDMI 连接器:找不到视频源
[7.567291] PIXcir_ts 4-005C:PIXcir_set_power_mode:无法读取寄存器0x33:-121
[7.567295] PIXcir_ts 4-005C:无法设置空闲模式
[7.567392] pixcir_ts:4-005C 的探头失败、错误-121
[确定]找到设备/dev/ttyS2.
[7.603511] connector-HDMI connector:找不到视频源
[7.617091] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[确定]已同步达到目标系统时间。
[7.641088] connector-HDMI connector:找不到视频源
[7.659951] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
正在开始同步系统和硬件时钟...
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[确定]已达到目标系统初始化。
[7.733619] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[7.769433] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[7.812373] SCSI 子系统已初始化
[确定]开始每日清理临时 Directori[7.829748]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
S.
[7.848514] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[7.849355] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[确定]达到目标计时器。
[7.922445] connector-HDMI connector:找不到视频源
[7.961559(2004) connector-HDMI 连接器:无法找到视频源
[7.962912] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[7.982732] OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[8.009835] OMAP-AES 4b700000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[8.01313131] OMAP-AES 4b700000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[8.013551] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位,并行总线扫描被禁用
[8.013572] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[8.013579] AHCI 4a140000.SATA:标记:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[8.014280] remoteproc remoteproc3:启动41000000.dsp
[8.014289] remoteproc remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66,大小为91521824
[8.020918] OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[8.020949] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[8.021038] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
[8.062332] remoteproc remoteproc2:为40800000.dsp 加电
[8.062340] remoteproc remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为91521824
[8.068934] OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[8.068961] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[8.069022] OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU:版本3.0
[确定]正在收听 dropbear.socket。
[8.282706] connector-HDMI connector:找不到视频源
[确定]侦听 D 总线系统消息总线插座。[8.333335] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy-dai <->58040000编码器映射正常

[确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[8.373841] SCSI host0:AHCI
[8.377095] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 348
[8.385616] connector-HDMI connector:找不到视频源
[8.388448] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
[8.388464] remoteproc remoteproc3:注册的 virtio3 (类型7)
[8.388468] remoteproc remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
[8.396700]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[8.396815] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[8.406847] ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
[8.406970] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[8.406991] remoteproc remoteproc2:注册的 virtio2 (类型7)
[8.406996] removeproc remoteproc2:远程处理器40800000.dsp 现已启动
[8.409956]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[8.412814] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
[8.419244] connector-HDMI connector:找不到视频源
[8.515120] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[8.766563] connector-HDMI 连接器:找不到视频源
在套接字上。
[8.799954][DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[确定]已达到目标套接字。
[8.820670]连接器-HDMI 连接器:找不到视频源
[确定]已到达目标基本系统。
正在启动登录服务...
[确定]已启动系统日志服务。
正在启动 uim-sysfs.service ...
[确定]已启动内核日志服务。
正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
正在开始保存/恢复声卡状态...
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[9.060044] rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
[9.090838] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[9.121957] ti-pruss 4b200000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[9.126576] IRQ:找不到/ocp/pruss_soc_bus@4b226000/pruss@4b200000/INTC@4b220000的 IRQ 域!
[9.130090] connector-HDMI 连接器:无法找到视频源
[9.131228] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_soc_bus@4b226000/pruss@4b200000/INTC@4b220000!
[9.1318] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.132036] ti-pruss 4b280000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[9.133542] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000!
[9.135684] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/pruss@4b280000/INTC@4b2a0000!
[9.137466] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.154062]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
[9.168117] NET:注册协议系列43.
[9.168600] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.169047] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.199413] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.200246] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.209914] remoteproc remoteproc4:4b234000.pru0可用
[9.209961] PRU-rproc 4b234000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b226000/prusss@4b200000/PRU@4b234000已成功探测
[9.210228] remoteproc remoteproc5:提供4b238000.pru1
[9.210266] PRU-rproc 4b238000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b226000/prusss@4b200000/PRU@4b238000成功探测
[9.210528] remoteproc remoteproc6:4b2b4000.pru0可用
[9.210573] PRU-rproc 4b2b4000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/pruss@4b280000/PRU@4b2b4000已成功探测
[9.210831] remoteproc remoteproc7:4b2b8000.pru1可用
[9.210866] PRU-rproc 4b2b8000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4b2a6000/pruss@4b280000/PRU@4b2b8000探测成功
[9.211264] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.217638] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[9.217681] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[9.217756] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[9.230618] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[9.230640] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
[9.231152] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x02010010
[9.231198] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 477、IO 内存0x48890000
[9.232595]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[9.232625]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[9.233193] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.233645] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.233794] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[9.233804] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号2
[9.233868] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[9.237879]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[9.237908]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[9.238408] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.238849] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.239280] connector-HDMI connector:找不到视频源
[9.396494] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[9.39649] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4
[9.396503]净 eth0:ALE 表大小1024
[9.807522]连接器-HDMI 连接器:无法找到视频源
正在启动网络服务...
[9.821794] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
[9.821994] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.102:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
[9.867798] connector-HDMI connector:找不到视频源
正在启动电话服务...
[9.880557] rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 8.
正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
[9.892254] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[9.899013] rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.
[确定]已启动网络服务。
[确定]已开始保存/恢复声卡状态。
[10.016219]蓝牙:内核版本2.22
[确定]启动 TI 多核工具守护程序。
[10.031438] NET:注册协议系列31.
[10.037008]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[10.046103]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[10.051542]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[10.057081]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[10.270388]**** PHYCONNECTDIRECT RC:-110
[10.274779 testprintk ********
[10.278906] Net eth1:PHY "/ocp/ethernet@48484000/MDIO@48485000/Ethernet-phy@2"未在从站1上找到
[10.316679] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
[10.345608] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[确定]已启动电话服务。
[确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[确定]启动登录服务。
[确定]已到达目标声卡。
[确定10.469417]
[10.469417]
[10.469417]******** 配置 VSC8572 ***********
[10.469417]
0m]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
启动加载/保存屏幕背光...亮度 BA[10.510993]
[10.510993]
[10.510993]回读10.
[10.510993]
转向灯:背光...
[确定]已到达目标网络。
正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
正在启动允许用户会话...
启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver。[10.538706]
[10.538706]
[10.538706]回读8000
[10.538706]

[确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
正在开始网络名称解析...
[10.586182]
[10.586182]
[10.586182]回读2.
[10.586182]
[确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
[确定]开始使用许可[10.613065]
[10.613065]
[10.613065]回读33.
[10.613065]
r 会话。
[确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
[10.647906]
[10.647906]
[10.647906]回读0
[10.647906]
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
[10.674945]
[10.674945]
[10.674945]回读0
[10.674945]
[确定]使用 Light S 启动的 Lightning Fast Webserver [10.708746]
[10.708746]
[10.708746]回读1160
[10.708746]
系统要求。
[确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙[10.751124]
[10.751124]
[10.751124]******** 完成 VSC8572的配置
[10.751124]
堆栈。
[10.781415]
[10.781415]
[10.781415]********* vsc8527_config 已完成*********
[10.781415]
[10.800781] testprintk ********
[10.807855] Vitesse VSC8572 48485000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动程序[Vitesse VSC8572](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:01、IRQ=1)
[10.839795]
[10.839795]
[10.839795 anegconfig ****
[10.839795]
[10.856067] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[10.860377] NET:注册协议系列15.
[确定]已开始网络名称解析。
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 rc.pvr.service ...
[11.000190]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[11.014021] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[确定]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
[确定]已启动 rc.pvr.service。
正在启动 weston.service ...
[确定]已启动 weston.service。
正在启动 tiipclad-demon.service ...
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
[确定]已启动 tiipclad-demon.service。
正在启动 thttpd.service ...
[确定]已启动 thttpd.service。
正在启动 rng-tools.service ...
[确定]已启动 rng-tools.service。
[11.352378] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
正在启动 SYSV:kdump 脚本提供以下支持:...
[失败]启动 SYSV 失败:kdump 脚本提供支持:。
有关详细信息、请参阅'stemctl status kdump.service'。
正在启动 gdbserverproxy.service ...
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
自动配置
binutils-dev
binutils
野牛开发
野牛
CPP-symLinks
CPP
dosfstools
G++-symLinks
G++
gawg-dev
嘎嘎
GCC-symLinks
GCC
gdb
gdbc6x
gdbserver
gstreamer1.0-libav
hidapi
libcairo-perf-utils
libgmp10
利比德11.
libmpc3.
libmpfr4
libreadline-dev
实验线路6.
M4开发
M4
制造
网络
分配
swig-dev
请轻扫

如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。 即:
拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称

注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
[确定]已启动 gdbserverproxy.service。
正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[确定]已达到目标多用户系统。
正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。

_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|

Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2

Arago 2017.05 am57xx-EVM ttyS2

am57xx-EVM 登录:

root@am57xx-EVM:~# ifconfig
Eth0 Link encap: Ethernet HWaddr D4:36:39:FB:9B:70
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
中断:99

ETH1链路连接:以太网 HWaddr D4:36:39:FB:9B:71
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1%763860/128范围:主机
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:12160 (11.8 KiB) TX 字节:12160 (11.8 KiB)

运行 ifup eth0后、它会挂起... 在这里、当我执行 ethtool eth0时会发生什么情况:

root@am57xx-EVM:~# ethtool eth0

eth0的设置:

支持的端口:[ TP MII]
支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT /半个100BaseT /全双工
1000BaseT/Half 1000Base/全双工
支持的暂停帧使用:否
支持自动协商:是
通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
100BaseT /半个100BaseT /全双工
1000BaseT/Half 1000Base/全双工
广播的暂停帧使用:否
广播自协商:是
速度:10Mb/s
双工:半双工
端口:MII
PHYAD:1.
收发器:外部
自协商:开
支持唤醒:D
唤醒:D
当前消息级别:0x00000000 (0)

检测到链接:否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 RGMII 与我的 phy 搭配使用、并将 FIBROP_0 FIBRON_0和  FIBROP_1 FIBRON_1连接到 SFP 连接器。 我不确定 Vitesse 驱动程序是否支持 RGMII 操作。 请告诉我您的发现。

    谢谢、

    Eeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eeshan、

    以下是驱动程序对此所说的内容:
    /*这会增加 TX 和 RX 时钟的偏斜、因此偏斜只能是
    *应用于"RGMII-id"接口。 它可能无法按预期工作
    *在"RGMII-txid"、"RGMII-rxid"或"RGMII"接口上。 *

    尝试将 AM5728 cpsw 设置为 MII 模式。 下面将 am57xx-beagle-x15-common.dtsi 更改为:
    cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
    PHY-Handle =<&phy0>;
    -phy-mode ="RGMII";
    + PHY 模式="MII";
    DUAL_EMAC_res_vlan =<1>;
    };

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我试过这个、但运气不好。

    此外、该注释针对函数:

    /*这会增加 TX 和 RX 时钟的偏斜、因此偏斜只能是
    *应用于"RGMII-id"接口。 它可能无法按预期工作
    *在"RGMII-txid"、"RGMII-rxid"或"RGMII"接口上。 *
    static int vsc8601_add_shelt (struct phy_device * phydev);

    我认为 vsc8572使用这个替代方法:static int vsc824x_add_shelt (struct phy_device * phydev);

    根据我的理解、Vitesse.c 中 VSC8572使用的函数与 VSC8574的函数相同、VSC8574是无法与 RGMII 配合使用的物理层。 但是、我将 RGMII 与 VSC8572搭配使用、因此可能是因为配置错误。 不确定可能是什么、请告诉我。 谢谢。