This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:dm8127 IPNC_RDK 在 VOUT 中是否支持720*1280分辨率?如果是,如何配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662245/rtos-does-dm8127-ipnc_rdk-support-720-1280-resolution-in-vout-if-do-how-to-config

工具/软件:TI-RTOS

我使用 dm8127 IPNC_RDK、我的 LCD 设备分辨率为720*1280、现在我不知道如何配置 Vout 以支持我的 LCD 设备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查版本中包含的测试报告。 它提供了有关测试用例的信息。

    如需 IPNC RDK 的进一步支持、我们建议联系我们的合作伙伴:

    e2e.ti.com/.../660422

    谢谢你
    Cesar