Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388我已下载设计文件:TMDSCSKCC 参考设计(修订版 A)和 TMDSCSK388参考设计(修订版 A)
当我尝试运行两个参考设计文件(文件夹中的.brd 文件: \sprr247a\layout\MS_TI_CSK_TMDSCSKCC_BRD_PRDN_REVA.brd)它返回错误:
第1行、第1列:需要开始标记
从先前的搜索中、错误似乎是由损坏的文件/标头引起的。 但两个文件都损坏的可能性似乎很小。 打开文件时是否出现了问题、或者设计文件是否损坏?
我使用的 eageLE 版本为:Autodesk EAGLE 版本8.3.1
提前感谢您