This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM385:IPNC CSK 的 GEL 文件

Guru**** 2956180 points

Other Parts Discussed in Thread: DM385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663985/ccs-dm385-gel-files-for-ipnc-csk

器件型号:DM385

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 IPNC 应用程序上执行停止模式调试、建议使用 TI814x 作为电路板类型、因为它包含 DM388CSK 中存在的所有内核。  我之前发布过有关调试 M3内核的信息、但现在我想调试 A8。  但是、当我尝试这样做时、我收到一条错误消息、指出字节序与 GEL 文件中的规范不匹配。  但是、我没有指定 GEL 文件;这是问题吗?  虽然文档(SPRUI83)指定有作为 IPNC 一部分分发的 GEL 文件、但 IPNC RKD 3.9.1中没有。 在 DM385中、我在哪里可以找到 A8的 GEL 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、现在我意识到我实际上希望通过串行方式使用 gdbserver、因为在我的应用中、程序启动时没有网络接口(有线或无线)。  我知道在主机上要目标的串行设备是什么、但目标上对应的串行设备是什么?  

    我在网上看到过,我可能可以使用串行 TCP 建立 PPP 连接。  这是可行的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此 wiki 主题、了解如何将 gdb 服务器与 CCS 结合使用

    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Debugging_of_Linux_Applications_with_GDB

    我们正在努力在 CCS 中添加 DM388CSK 支持。 它应在接下来的几天内可用。

    将会通知您

    谢谢你
    Cesar