This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM HDMI 问题

Guru**** 2957980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664449/am5728-gp-evm-hdmi-question

器件型号:AM5728

您好!

         我想使用 AM5728 EVM 板的 HDMI。

        我还可以参考以下链接:

现在、当我使用"modetest"命令检查 HDMI 和 LCD 的 ID 时、它不会出现在调试打印中。

如下所示:

正在尝试打开设备'i915'...失败
正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败
尝试打开设备'nouve'失败
尝试打开设备'vmwgfx'...失败
正在尝试打开设备'omapdrm'...done
编码器:
ID     CRTC   类型   可能的 crtcs 可能的克隆
30     34     TMDS   0x00000001     0x00000000
35     41     TMDS   0x00000002     0x00000000

连接器:
ID     编码器状态         名称           大小(mm)      模式  编码器
31     30     已连接      (空)-1       0x0            1      30
 模式:
       名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)
 800x480 60 800 1010 1040 1056 480 502 515 525标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动程序
 道具:
       1 EDID:
               flags:不可改变的 blob
               BLOB:

               值:
       2 DPMS:
               flags:枚举
               枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3
               值:0
36     35     已连接      HDMI-A-1       700x390        31     35
 模式:
       名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)
 1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750标志:phsync、pvsync;type:preferred、driver
 1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125个标志:phsync、pvsync;type:driver
 1920x1080 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125个标志:phsync、pvsync;type:driver
 1920x1080i 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125标志:phsync、pvsync、interlace;类型:driver
 1920x1080i 60 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125标志:phsync、pvsync、interlace;类型:driver
 1920x1080 50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125个标志:phsync、pvsync;type:driver
 1920x1080i 50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125标志:phsync、pvsync、interlace;类型:driver
 1280x1024 75 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066标志:phsync、pvsync;type:driver
 1440x900 85 1440 1544 1696 1952 900 903 909 948 flags:nhsync、pvsync;type:driver
 1440x900 75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942标志:nhsync、pvsync;类型:driver
 1440x900 60 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926标志:phsync、nvsync;type:driver
 1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750标志:phsync、pvsync;type:driver
 1280x720 50 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750标志:phsync、pvsync;type:driver
 1024x768 75 1024 11040 1136 1312 768 769 772 800标志:phsync、pvsync;type:driver
 1024x768 70 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806标志:nhsync、nvsync;类型:driver
 1024x768 60 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806标志:nhsync、nvsync;类型:driver
 800x600 75 800 816 896 1056 600 601 604 625标志:phsync、pvsync;type:driver
 800x600 72 800 856 976 1040 600 643 637 666标志:phsync、pvsync;类型:driver
 800x600 60 800 840 968 1056 600 601 605 628个标志:phsync、pvsync;type:driver
 800x600 56 800 824 896 1024 600 601 603 625标志:phsync、pvsync;type:driver
 720x576 50 720 732 796 864 576 581 586 625标志:nhsync、nvsync;类型:driver
 720x576i 50 720 732 795 864 576 580 586 625标志:nhsync、nvsync、interlace、dblclk;类型:driver
 720x480 60 720 736 798 858 480 489 495 525 flags:nhsync、nvsync;type:driver
 720x480 60 720 736 798 858 480 489 495 525 flags:nhsync、nvsync;type:driver
 720x480i 60 720 739 801 858 480 488 494 525个标志:nhsync、nvsync、interlace、dblclk;类型:driver
 720x480i 60 720 739 801 858 480 488 494 525个标志:nhsync、nvsync、interlace、dblclk;类型:driver
 640x480 75 640 656 720 840 480 481 500个标志:nhsync、nvsync;type:driver
 640x480 73 640 664 832 480 489 492 520 flags:nhsync、nvsync;type:driver
 640x480 60 640 752 656 800 480 490 492 525 flags:nhsync、nvsync;type:driver
 640x480 60 640 752 656 800 480 490 492 525 flags:nhsync、nvsync;type:driver
 720x400 70 720 738 846 900 400 412 414 449标志:nhsync、pvsync;type:driver
 道具:
       1 EDID:
               flags:不可改变的 blob
               BLOB:

               值:
                       00ffffffffffffffffffffff003190544c01000000
                       01140103814627788aa58ea6544a9c26
                       124546afcf009500950f951901010101
                       0101010101011d007251d01e206e28
                       5500b9882100001e8c0ad08a20e02d10
                       103e9600b98821000018000000fd0032
                       4b183c0b000a2020202020000000fc
                       0033325633482d4836410a20200145
                       020321714e0607020315961112130414
                       051f90230907078301000065030c0010
                       008c0ad090204031200c405500b98821
                       000018011d8018711c1620582c2500b9
                       882100009e011d80d0721c1620102c25
                       80b9882100009e011d00bc52d01e20b8
                       285540b9882100001e023a80d072382d
                       40102c4580b9882100001e00000000d0
       2 DPMS:
               flags:枚举
               枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3
               值:0

CRC:
Id     fb     pos    大小
34     78     (0、0)  (800x480)
 800x480 60 800 1010 1040 1056 480 502 515 525标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动程序
 道具:
       20 CTM:
               标志:斑点
               BLOB:

               值:
       21伽马 LUT:
               标志:斑点
               BLOB:

               值:
       22 gamma LUT_SIZE:
               flags:不可更改的范围
               值:0 4294967295
               值:256
       26背景:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       27转换钥匙模式:
               flags:枚举
               枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
               值:0
       28转接键:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       29阿尔法_搅拌机:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
       33旋转:
               flags:位掩码
               值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
               值:1.
       23 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
41     53     (0、0)  (1280x720)
 1280x720 60 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750标志:phsync、pvsync;type:preferred、driver
 道具:
       20 CTM:
               标志:斑点
               BLOB:

               值:
       21伽马 LUT:
               标志:斑点
               BLOB:

               值:
       22 gamma LUT_SIZE:
               flags:不可更改的范围
               值:0 4294967295
               值:256
       26背景:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       27转换钥匙模式:
               flags:枚举
               枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
               值:0
       28转接键:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       29阿尔法_搅拌机:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
       38旋转:
               flags:位掩码
               值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
               值:1.
       23 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0

平面:
ID     CRTC   fb     CRTC x、y       x、y    伽马大小     可能的 crtcs
32     34     78     0            、0、0    0 0              0x00000003
 格式:RX12 AR12 RG16 XR24 RG24 AR24 RA24 RX24 AR15 XR12 RA12 XR15
 道具:
       5类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
               值:1.
       33旋转:
               flags:位掩码
               值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
               值:1.
       23 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
       24 global_alpha:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       25前_mult_alpha:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
37     41     53     0、0            、0    0              0x00000003
 格式:RG16 RX12 YUYV AR15 RA24 NV12 RA24 RG24 UYVY AR12 XR15 AR24 XR12 RX24
 道具:
       5类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
               值:1.
       38旋转:
               flags:位掩码
               值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
               值:1.
       23 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
       24 global_alpha:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       25前_mult_alpha:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
42     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000003

那么、应该是什么问题呢?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../638172

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我可以检测 HDMI 和 LCD ID。
    您还可以检查以下调试打印:

    ID 编码器状态名称大小(mm)模式编码器
    31 30已连接(空)-1 0x0 1 30
    模式:
    名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)
    800x480 60 800 1010 1040 1056 480 502 515 525标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动程序
    道具:
    1 EDID:
    flags:不可改变的 blob
    BLOB:

    值:
    2 DPMS:
    flags:枚举
    枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3
    值:0
    36 35已连接 HDMI-A-1 700x390 31 35
    模式:
    名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)


    其31和36。

    现在、当我使用"kmscube "命令时。
    调试打印显示在控制台上,如下所示:

    正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
    ###显示[0]:CRTC = 34、连接器= 31、格式= 0x34325258
    选择的模式[800x480]:时钟=> 33000、垂直刷新=> 60、类型=> 72
    水平=> 800、1010、1040、1056、0
    垂直=> 480、502、515、525、0
    ###显示[1]:CRTC = 41、连接器= 36、格式= 0x34325258
    选择的模式[1280x720]:时钟=> 74250,垂直刷新=> 60,类型=> 72
    水平=> 1280、1390、1430、1650、0
    垂直=> 720、725、730、750、0
    ###主显示=>连接器 ID = 31、分辨率= 800x480
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
    使用 EGL 版本1.4的显示屏0x1
    EGL 版本"1.4 build 1.14@3699939 (main)"
    EGL 供应商"Imagination Technologies"
    EGL 扩展"EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_IMAGE EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_GL_TEST_2D_IMAGE EGL_KHR_gL_TEST_gL_TADEMAP_image EGL_KHR_gL_RADEBUFFER_图像 EGL_K"
    显示0设置模式失败:权限被拒绝

    那么,还有什么问题吗?

    我可以在 LCD 上检查 UI、但在 HDMI 上看不到相同的 UI。


    让我确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果要执行 kmscube 演示、应先停止 Weston。
    请先执行此命令:

    /etc/init.d/weston 停止

    然后是 kmscube 演示。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita。
    我对此表示赞赏。
    我先停了 Weston。
    但我只能在 LCD 上看到 Matla_GUI、在 HDMI 显示屏上看不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display
    这些步骤:
    将以下内容添加到 weston.ini:

    [输出]
    NAME=HDMI-A-1
    MODE = 1280x720

    还在 u-boot optargets 'video=HDMI-A-1:1280x720'中设置例如:
    => setenv optargets video = HDMI-A-1:1280x720
    => saveenv

    请根据您的显示屏更改分辨率。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我将根据您的建议进行跟踪。
    我对如何插入 U-Boot 模式以及如何从 U-Boot 模式中退出有一些疑问。

    通常、我按'c'字符并重置 EVM。

    正如您告诉我的、我在 weston.ini 文件中添加了名称和模式。
    然后插入 u-boot 并执行上述2条命令。

    那么、我该怎么办?

    在 HDMI 显示屏上仍然看不到 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我正确理解您的问题、那么在我的第一个答案中有一个链接。 在此链接中、您可以找到有关如何输入 u-boot 等的信息


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    我已经检查了您发布的所有内容。
    我提出这一问题是因为我无法正确获得。
    我在其他一些文档中已经阅读了 U-Boot。

    如果您对此有任何想法、请告诉我。

    我已经确定了解决方案和所有事情。但仍然是同一个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

           从上面的讨论和用户指南中可以看出、我可以使用 HDMI 显示来扩展显示。

           我可以使用它来拖放。它工作正常。

           但我希望我可以将 HDMI 显示器用作 LCD 显示器。

           如何在 HDMI 显示屏上加载 Matrix GUI?

          

    千山。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当我执行命令启动 Weston 时、例如"target # Weston --tty=1 --connector= "、我可以进入 Weston、但为了从中进行比较、我正在重置板、在 Weston 显示出来后、我无法执行任何命令。

    请告诉我是否有任何流程。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    没关系、我已经尝试了 Ctrl+alt_BACK_SPACE、它在工作。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另请查看此指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../How_to_Set_Display_for_AM572x_GP_EVM

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不错的玛格丽塔
    感谢您的回复、
    现在、我可以设置主要和次要显示。
    我可以启用所有显示、并在所有显示上显示 matrial_GUI 吗?


    还有一件事、我的摄像头问题现在是这样的。
    每当我执行 ls /dev/video 命令时,结果如下所示:

    /dev/video0 /dev/video10 /dev/video11

    我不明白出现了什么问题?

    请告诉我。

    此致、
    千山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    重新连接模块并使用螺钉固定摄像头模块。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    让我重新连接并检查。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    我已重新连接模块、
    但我仍然找不到它。
    应该是连接以外的其他问题吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请再次运行:
    dmesg | grep mt9t

    我想这是一个连接问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当我执行该命令时、结果如下:

    [7.090948] mt9t11x 4-003c:输入时钟频率:32000000
    [7.096129] mt9t11x 4-003c:像素时钟频率:96000000
    [7.101363] mt9t11x 4-003c:GPIO 查找以进行使用者复位
    [7.101370] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.101441] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'reset-GPIO'属性-状态(0)
    [7.101492] mt9t11x 4-003c:GPIO 查找用于消费类断电
    [7.101500] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.101523] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'POWERDOS-GPIO'属性-状态(0)
    [7.101537] mt9t11x 4-003c:用于消费类示波器的 GPIO 查找
    [7.101544] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.101566] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'oscen-GPIO'属性-状态(0)
    [7.101577] mt9t11x 4-003c:消费类 bufen 的 GPIO 查找
    [7.101582] mt9t11x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.101599] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'bufen-GPIO'属性-状态(0)
    [7.101607] mt9t11x 4-003c:使用方面的 GPIO 查找
    [7.101611] mt911x 4-003c:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.101627] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4807c000/mt9t11x@3C[0]的'camon-GPIO'属性-状态(0)
    [7.127728] mt9t11x 4-003c:产品 ID 错误 ffffffff87



    存在 PRODUCT_id 错误,硬件团队正在告知连接正确。
    是否有任何配置要求或由于连接/接口而需要配置?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请打开有关此问题的新主题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    能否在两个显示屏(LCD 和 HDMI)上查看 matrial_GUI?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有尝试过这个。
    请检查:
    e2e.ti.com/.../2268434

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、
    我检查了上面的链接、该人也没有结果。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查一下、我在得到答案后会再给您回复。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。