This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:Nimu 基本示例问题

Guru**** 2960600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664729/rtos-am5728-nimu-basic-example-issue

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 TMDSEVM572X (AM572x 评估模块)。 要评估以太网、我 首先使用 NIMU_BasicExample_evmAM572x_armExampleproject: 项目工作、我有 ping。 然后、我添加 了回显套接字应用示例代码(TI 网络开发者套件(NDK) v2.25用户指南、3.4、第59页)。 因此, 当调用 connect( s,(PSA)&sin1, sizeof (sin1)时 ,它会导致 “没有可用于"Do_AngelSWI (int,void*)的源”。 什么可能是原因?

我有 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Building_The_SDK 上的构建 SDK。 我已根据 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK 构建 PDK 并创建测试项目。

调试过程:启动选定的配置/系统 复位/连接到 A15_0/run 脚本"Am572x_DDR3_532MHz_Config"/CPU reset/Run->load/Run->resume"  

主机环境: Windows 10、processor_sdk_rtos_am57xx_4_01_00_06、CCS7、Blackhawk USB560 v2系统跟踪、gpevm_am572x.gel (用于 A15)

e2e.ti.com/.../NIMU_5F00_BasicExample_5F00_evmAM572x_5F00_armExampleproject.rar

e2e.ti.com/.../Build_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    --编辑过

    Alex、

    有一个来自 PDK 的回显套接字应用示例工程- NIMU_BasicClientExample_idkAM572x_armExampleproject、您可以尝试将其从 AM572x IDK 移植到 EVM。

    您无需重新构建处理器 SDK 或 PDK。 您只需要使用指令来构建 Nimu 示例-


    您还无需手动运行任何 GEL 脚本函数。 如果在目标配置-器件或电路板中选择"GPEVM_AM572X"、则 GEL 函数应自动运行。

    可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取最新的 Processor SDK 4.2

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的答复。 我安装了 SDK 4.2、但未进行重建。
    我将尝试将项目从 AM572x IDK 移植到 EVM。

    此致、
    Alex