This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:运行 LabView 和/或 C++的 KeyStone II (66AK2H14)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664445/66ak2h14-keystone-ii-66ak2h14-running-labview-and-or-c

器件型号:66AK2H14

您好!

我们刚刚开始使用 Keystone II、我有 几个澄清问题、可以帮助我决定是否以及如何扩展我们的发展。

1- LabView 能否在66AK2H14 (C66x 和/或 ARM-A15)上运行?

2-考虑将操作系统放在 ARM 上,我看到有多个选项,分别是 SYS/BIOS、RT-Linux、VxWorks 和 Integrity。 您能否帮助我确定哪个更好、更简单、以及为什么 对于当前在 PC/Windows 上开发的 LabView (和 C++)开发人员而言?

3 -是否可以将66AK2H14 (可能是它的一部分 ARM-A15)自身转变为 类似于整个计算机的东西。 意思是、将操作系统(以及哪个?)、 连接显示器、键盘、鼠标等、以便用户可以直接在其上工作和编程?

提前感谢您、

Zohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zohar、

    关于1)和2):
    您可以在66AK2H14器件上运行 Linux。 特别是 TI Linux SDK (Arago-Project/Yocto 发行版):
    www.ti.com/.../processor-sdk-k2h
    您应该能够在此发行版上编译 C++代码(有一个嵌入式工具链(gcc))。 我不确定 LabView。 我不熟悉。

    您应该注意的是、SYS/BIOS OS 实际上是 TI RTOS。 VxWorks & Integrity 是第三方产品、TI 不支持。 这就让您使用 Linux:)

    [引用]3 -是否可以将66AK2H14 (可能是它的一部分 ARM-A15)本身转变为类似于整个计算机的东西。 意思是、将操作系统(以及哪个?)、连接显示器、键盘、鼠标等、以便用户可以直接在其上工作和编程?

    您可以连接鼠标或键盘、但66AK2H14器件上没有显示控制器、因此无法连接其上的 LCD/监视器。 您可以通过以太网电缆连接到电路板、在浏览中键入电路板 IP 地址、您应该会看到矩阵 GUI。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速而全面的回答!

    不过,我仍然有一个跟进问题。 您已经提到‘Arago-Project/Yocto distribution’用于66AK2H14的 RT-Linux,这也是您添加的链接中指出的,但您肯定会问我们是否可以在 66AK2H14器件上运行 LabVIEW。 在‘的站点上,我看到“NI Linux 实时”可以运行 LabVIEW。 ‘,我的问题是,我们能否在66AK2H14上安装并运行“NI Linux Real-time”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NI Linux 实时是第三方操作系统、未经 TI 66AK2H 器件验证、因此 TI 不支持该操作系统。 应该可以使其正常工作、但您应该花一些时间将其移植到 K2H EVM 上。

    此致、
    Yordan