This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:用于 SFP 模块的 SGMII 连接

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664471/tms320c6678-sgmii-connection-for-sfp-module

器件型号:TMS320C6678

您好!  

我的客户正在考虑将 C6678与 SPF 模块配合使用,就像 AFBR-571x (来自 Avago:符合 IEEE 802.3千兆位以太网(1.25GBd) 1000BaseSx)一样,他们想知道 C6678 SGMII 差分信号是否可以直接连接到 SPF 模块而不会有任何终端。 你有什么建议吗? 此外,您是否有此 SPF 模块的任何推荐原理图?  

另一个问题是有关示例代码:C6678有2个 SGMII 端口,它们希望使用一个端口作为外部 PHY,使用另一个端口作为 SPF 模块。 在此用例中,据我了解,他们可以将示例代码称为 PA 示例 (PA_multioreExample_evmc6678_C66BiosExampleProject),对于 NDK,它不支持多个端口,我 的理解是否正确?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、
    AFBR-571x 的文档并不清楚、但我认为 SPF 模块电气接口与 SGMII 直接兼容。 C6678当然不支持 SPF 指定的热插拔功能。 客户需要对 SPF 接口的要求进行一些额外的研究。 我们使用的唯一 SPF 实现是 K2产品上的10Gbit 以太网。 重定时器来支持连接和热插拔要求的应用。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速回复。 在其应用中没有热插拔用例。 在这种情况下,是否可以直接连接? 从电气角度来看,您是否可以显示 C6678 `s SGMII 规范,以便询问模块销售商是否兼容?

    我的客户正在寻找一种可与 SPF 模块配合使用的解决方案。 您是否有在 C667x 平台上使用 SPF 的经验?  

    此外,我询问了示例代码,但您对此有什么意见吗?

    此致、
    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SGMII 接口符合 KeyStone I 器件串行器/解串器实施指南第6.1节中定义的标准。 我们没有使用 C667x SoC 连接到 SPF 模块的经验。 处理器 SDK 版本中包含用于连接以太网 PHY 的示例代码、但没有用于连接任何其他内容的示例代码。  

    如果 SPF 模块与 SGMII 兼容、则可以直接连接。 客户应与 SPF 制造商交谈、以查看是否存在这种情况。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我也建议客户这样做。 他们会尝试在其系统中查找不带 SPF 模块的其他解决方案。 无论如何感谢您的支持。

    此致、
    NK