This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BAM 内核集成

Guru**** 2961020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664931/bam-integration-into-kernel

您好、香榭丽舍

我已经为 sobre el 开发了简单的应用程序和内核、它运行良好、并在 EVE 上生成所需的88x72图像尺寸输出。

我想继续为同一应用程序/内核集成 BAM、以便处理更大的图像尺寸(例如640x480等)

请为我提供相同的指导。

我正在参考 BAM.pdf、BAM 指南。 无论在哪里似乎有某种框架、我都希望作为学习的一部分单独这样做、然后我将改用 TI 框架...

简而言之、我想创建使用 BAM 和内核的简单应用

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

     BAM 本身是一个框架、因此您需要花一些时间来了解它。 您可以使用我们的现有小程序、该程序使用 BAM 进行基于线心的边缘检测(APS/EDGE_DETECTOR)。  

    此致、

    安州

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、我明白。