This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:Profinet RT 认证

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662767/tmdsice3359-profinet-rt-certification

器件型号:TMDSICE3359

您好!  

  • 我使用的 TMDSICE3359评估板加载了 TI 提供的 Profinet RT 堆栈。
  • 为了验证器件是否符合 PNIO 认证、我正在运行来自 PNIO 测试捆绑包(2017-04-05_Pn-test)的 AutomatedRtTester_v2.34.0.4_RC 软件。
  • 一些测试  失败、例如"PDEV_Records、PDEV_checkoneport、DCP-DCP_Router、DCP-DCP_OPTIONS_SUBOPTIONS、DCP-DCP_2"。   
  • 所以我想知道我应该怎么做才能使它通过?  
  • 正在使用 GSDML-V2.33-MOLEX_TI-AM335x_RT-MRP-20170904.xml GSDML 文件。
  • 是否有任何已测试和清除的 GSDML 文件? 是否有 PROFINET RT 认证测试报告可用?
  • 是否有适用于单端口设备的 GSDML 文件? 或者对于单个端口,需要在现有的 GSDML 文件中进行哪些更改?

请为我的所有问题提供建议、因为我对这种环境不熟悉、无法继续前进。  

此致、

Subeesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subeesh、

    您要测试哪个 PROFINET 版本以及 GSDML-V2.33-MOLEX_TI-AM335x_RT-MRP-20170904.xml 的来源?
    如果您使用 www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 上的 Profinet 1.0.1、您是否在 examples\Profinet slave\cGSD 下尝试过 GSDML-V2.32-MOLEX TI-AM335x-MRP-20151107?

    我们将在几天内发布 Profinet 1.0.2、您可能需要对其进行测试。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、  

    • 我没有尝试 GSDML-V2.32-MOLEX_TI-AM335x-MRP-20151107.xml 文件。
    • 我通过 升级工具尝试了 GSDML-V2.31-MOLEX_TI-AM335x-MRP-20140611.xml 文件。
    • 我将尝试 使用 GSDML-V2.32-MOLEX_TI-AM335x-MRP-20151107.xml 并告诉您结果。  
    • 我想知道您是否有任何 PNIO RT 测试详细报告? 如果您有、您可以共享吗?
    • 我想知道用于测试模块的测试包版本是什么?
    • 我还想尝试 Profinet 1.0.2。 为此,我该怎么办?

    此致、

    Subeesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subeesh、

    您是否可以将活动暂停几天? 我建议您测试 PROFINET 1.0.2版本的 PNIO 认证。 在 Profinet 1.0.1测试工具集方面、我们过去使用的是2016-03-11_Pn-test。 我可以与系统团队联系、看看我们最近是否升级了该工具。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    谢谢。。。  

    • 如果您有 RT 的详细认证测试报告,您可以像为 IRT 提供的那样共享。

    此致、

    Subeesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subeesh、

    PROFINET 证书由 Molex 执行。 您可以在此处找到 Molex 联系信息:  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、  

    感谢您的支持。

    此致、

    Subeesh