This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DSP 的原始视频流输入

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664684/am5718-raw-video-stream-input-to-dsp

器件型号:AM5718

我有一个8位压缩数字视频广播流、连同2个控制位、与27MHz 像素时钟同步。

如何将该数据存储到 DSP 存储器进行解码?

1.是否可以使用视频输入端口?

(我查看了技术手册的第9章、但似乎不支持原始未格式化视频输入。 即、由于视频被压缩、因此没有与之相关的帧信号。)

2.忽略这是压缩的视频数据这一事实,只需在内存中存储数据流还可以使用什么其他方法?

如果有任何反馈、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在 ARM 上使用什么软件、RESP。 在 DSP 上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计划使用 Linux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此 wiki 页面、了解 VIP 是否可用于引入您的压缩数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manisha。

    似乎仍然需要离散同步信号来使用 VPDMA 将数据发送到存储器。 因此、我需要做的是生成伪视频帧并将压缩数据封装在内部(作为伪像素数据)、以便将其发送到存储器。

    好的、需要添加 FPGA、但问题已解决。