This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:最少的组件-这些 DSP 的裸主板配置和连接、以便执行简单的任务?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664350/tms320c6748-fewest-components---bare-bones-board-configurations-and-hookups-for-these-dsps-for-simple-tasks

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、 TMS320C6678

嗨、大家好。  因此、我正在考虑在 Spartan3AN1400 ATM 中实施更强大的解决方案。  我正在为我的新目标选择 FPGA 和 TI DSP。  此设计是 DSP 密集型设计、但它是一个简单的设计、只需要参考音频时钟和用于信号输入/输出的编解码器通道。  我的 Spartan 设计包括 FPGA 芯片(50MHz)、 编解码器、一些控制开关、状态 LED、音频时钟输入。  存储器和引导闪存位于 FPGA 内部。  尺寸是一个重要因素。  我希望能够实现基于320C6748或其他 C6000或其他 TI DSP 的 TI DSP 设计的尺寸(组件数少)和简单程度如何?  最小芯片数设计?  其他更好的浮点选择?  是否有记录的示例?  感谢您的评论和建议。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我不是这方面的文件示例的原稿。 关于设计的尺寸、这取决于您需要多少外设。 下面是可用 OMAP-L1x 电路板的列表:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L1x_Boards

    有关处理器选择的其他选项包括:
    OMAP-L138 ->与 C6748相同、但也具有 ARM 内核。
    TMS320C6678 ->这是一款强大的多核 DSP (最多8个内核)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yordan。 我在 Launchpad 部分找到了 TI 处理器小卡的宝藏。
    它们看起来都是定点的。
    我正在寻找浮点、因此我已经搜索了一段时间、寻找 C6000样式的 Launchpad、如果您愿意、或者示例电路、以了解 C6000 DSP 运行的最低要求是什么。 仍在搜索中。 TI 始终拥有优秀的工程设计手册和示例电路。

    但是、我还发现了以下内容:

    IQMathTm定点数学库:虚拟浮点引擎。 此库是高度优化的数学函数集合、使程序员能够在定点器件上使用浮点数学等进行开发。 IQMath 还支持在定点和浮点器件之间无缝移植代码、从而实现终极代码可扩展性。 IQMath 函数的执行速度比在定点 MCU 上使用 ANSI C 编写的等效代码快得多、同时消除了处理定点调节的负担。 只需编写 C 浮点代码、剩下的交给编译器处理。

    这是关于什么? 这是否为所有 TI 定点处理器打开了浮点? 这是免费工具的一部分吗? 它是否有效?  舍入误差和累积误差如何?

    因此、它看起来 仅适用于 TMS320C64x、但仍然是一款出色的工具。

    谢谢、加油打气、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队详细介绍 IQmath 库、因为我不熟悉它。

    对于 C6000 DSP 的最低要求、请参阅原理图检查清单:
    processors.wiki.ti.com/.../_AM1x_Schematic_Review_Checklist

    "关键连接"部分是必须执行的操作(使处理器运行的最低要求)。 之后、您可以从外设部分添加您需要的任何外设。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    您猜中的 IQMath 是为 TI 定点 DSP 器件创建的库、用于使用此处描述的 Q 格式提供具有浮点运算的更高性能:
    www.allaboutcircuits.com/.../

    库中的一些函数处理舍入和饱和、如乘法运算。 有一个适用于 C2000器件的等效 IQMath 库、但您所参考的库可能适用于 C64x 和 C64x+定点 DSP。

    此致、
    Rahul