This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:停产

Guru**** 2957310 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664726/am3359-production-eol

器件型号:AM3359

你(们)好

现在、我正在进行一个新项目、其中 AM3359将是完美的选择。

由于客户要求从2019年开始至少生产5年、我尝试确定处理器的 EOL 日期。

但我没有找到特定日期/年份-我只能找到"是我们非常成功的 AM335x 系列的一部分、没有 EOL 计划"

这对我的客户来说不够、他希望确保2024/2025年的生产仍然可以运行!

是否有人可以提供更精确的 AM3359 EOL 日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Knud、

    感谢您使用我们的器件。 我看到您在发帖、搜索类似问题之前完成了您的家庭工作、这是正确的做法、我们对此表示赞赏。

    OU 响应保持不变、因为截至今天、此系列尚未计划停产。

    以下是参考 TI EOL 政策(第20节)的 TI GQC (通用质量指南)外部链接: www.ti.com/.../getliterature.tsp