This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:内核之间共享 VPE

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664423/rtos-sharing-vpe-between-cores

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们将 VISION-SDK 用于 IPU1内核中的摄像头和显示服务器。 我们必须计划在 IPU1- M4内核中使用 VPE 进行扩展。  

同时、我们将使用 IPU2进行多媒体回放。 此外,在进行视频回放时,我们可能需要使用 VPE。

可以在内核之间使用 VPE。 ?

此致、

Gokuk

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    我已将您的问题转交给 VPE 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokuk、您好!

    是的、这是可能的。 假定(TDA2x/TDA2Ex/TDA2Px)正在被使用。
    VPE 链接可以多次实例化、实例数为编译时间配置。 (vpe_link_obj_MAX、在 VisionSDK 版本3.2中为4)

    请注意、用于扩展的基础硬件仍然相同。 软件将负责交错处理请求。
    您可以引用使用多个 VPE 实例的任何用例。 (\apps\src\rtos\usecases\LVDS_VIP_SV_Standalone \)

    VisionSDK 用例生成工具将在之前的 VPE 链接位于不同内核时插入需要 IPC 链接。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul、

    Sujith 提到了多次从同一内核实例化 VPE、然后使用 IPC 链接将其连接到不同的内核、但不支持/不可能从多个内核实例化同一硬件。

    Rgds、
    Brijesh