This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 DM3x 媒体处理器的 FPV 系统

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661080/fpv-system-using-dm3x-media-processor

您好!

我是 TI DM 处理器的新手。 作为大学项目的一部分、我想评估如何使用 DM3x 处理器构建 FPV 系统。

现在的基本要求是以30fps 或更低的速率进行720p 视频流处理。

是否有人告诉我以下内容:

1.我应该考虑哪一个评估/开发板来建立这样一个系统。  根据 TI 公告、建议不要在 TI DM3555处理器上开始任何新的开发、因为支持是有限的。

2.哪种摄像机接口适合 DM3x 板。

3.对于初始开发,我想通过 WiFi 流式传输视频。 也可以使用相同的 DM3x 进行流式传输、这是否是一个不错的选择。

4. DM3电路板是否提供可用于 FPV 系统的参考示例?

提前感谢。