请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM365 您好!
我认为 DVSDK 中包含的库是由 gcc v4.3.3编译的。
您能否通过 gcc 在 v4.8上发布重新编译的 DVSDK?
我的客户希望使用由 gcc4.8编译的应用程序;因此、似乎需要一致性。
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为 DVSDK 中包含的库是由 gcc v4.3.3编译的。
您能否通过 gcc 在 v4.8上发布重新编译的 DVSDK?
我的客户希望使用由 gcc4.8编译的应用程序;因此、似乎需要一致性。
此致、
Nomo