This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:HDMI 显示问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664769/linux-am5728-hdmi-display-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好、TI、

我使用的是 AM5278 EVM。

我已在 EVM 的 HDMI 端口连接显示器。

EVM 附带的 LCD 显示屏工作正常、但显示屏(我通过 HDMI 连接)仅显示灰色屏幕。

我还厌倦了以下链接:

kmscube 在两个显示屏上都可以正常工作、但根据功能、wayland/Weston 在 HDMI 显示屏上不工作。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 weston.ini 文件中进行了更改?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处似乎也讨论了相同的主题:
    e2e.ti.com/.../2443115


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    我在 weston.ini 文件中未做任何更改。

    谢谢、
    Omka重塑 战争
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看上面链接中的最后一个答案。

    BR
    玛格丽塔