Other Parts Discussed in Thread: AM5728
您好!
如何使用摄像头通过 AM5728 EVM 板来采集图像或视频。
我尝试通过从控制台终端发送一些命令来使用摄像机。
您可以按如下所示检查命令:
根目录@am57xx-EVM:~#/usr/share/qt5/examples/multimediawidgets/camera/camera
您还可以按如下所示检查控制台终端的调试打印:
(摄像头:1381):Gstreamer-critical **:GST_PAD_GET_CURRENT_CAP:断言"GST_is_pad (PAD)"失败
(摄像机:1381):glib-GObject-Critical **:g_object_set:断言"G_is_object (object)"失败
(摄像机:1381):glib-GObject-Critical **:g_object_set:断言"G_is_object (object)"失败
使用 Wayland-EGL
wlpvr:已初始化 PVR 服务
CameraBin 错误:"GStreamer 错误:协商问题"。
无法查询参数信息:"不适合的 ioctl for dev[2039.957406] OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版 ICE"
无法查询参数信息:"设备的 ioctl 不合适"
无法查询参数信息:"设备的 ioctl 不合适"
无法查询参数信息:"设备的 ioctl 不合适"
无法查询参数信息:"设备的 ioctl 不合适"
无法查询参数信息:"设备的 ioctl 不合适"
CameraBin 错误:"内部数据流错误。"
在 LCD 上、我可以看到一个用于捕获图像的按钮。
但它不能正确显示(禁用)。 这意味着我无法按下它。
使用摄像机设备的任何配置或其他命令。让我通知。
提前感谢。