This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:什么是属性 SharedRegion.numEntry?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661507/rtos-tms320c6678-what-is-a-property-sharedregion-numentries

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

查找表中的最大条目数(numEntry)是多少?  此参数会影响什么?  他的任务有哪些界限?  如何正确选择该数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    SharedRegion.numEntry 定义系统中共享区域的数量。 您可以将其设置为所需的任意共享区域、但增大该区域将减小每个区域的最大大小。

    有关   SharedRegions 的更多信息、请参阅和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解该参数的用途。 为什么要划分为条目? 我可以写入特定条目吗? 如何了解我需要多少个共享区域? 是否有任何标准可供选择共享区域的数量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这取决于您的应用和系统。 您可能希望为不同存储器区域定义多个共享区域、并且您可能希望它们可缓存或不可缓存。 或者、您可能希望拥有每个共享区域的不同内核。 在任何情况下、此选项都能为您提供该灵活性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sahin!
    我认为我对这个问题有一定的了解。 感谢您的回复!