This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3874:AM3874、定制板和 DDR3、速度超过531MHz

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664604/am3874-am3874-custom-board-and-ddr3-faster-than-531mhz

器件型号:AM3874

您好!

我正在开发包含 AM3874的器件。 电路板是定制的。 原型配备 DDR3 400 MHz、工作正常、但我想使用更快的 RAM (至少675 MHz)。 从理论上讲、处理器最多可以使用 DDR3-1066、但我发现 u-boot 配置中没有此类选项、只有400和533 MHz 选项可用(我已经检查 了 arch/arm/include/asm/arch-ti814x/DDR_defs.h)。 要使用 DDR3 675 MHz 甚至796 MHz、必须执行哪些操作? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacek:

    u-boot 中的533MHz DDR3最大频率不仅是 u-boot SW 限制、也是 AM387x 器件限制。 这意味着您不能使用超过533MHz 的 AM387x DDR3、这是完全不可能的。

    DDR3-1066对应于533MHz,而不是1066MHz。 1066是数据传输速率[MT/s]、而不是时钟频率[MHz]。 由于 DDR 存储器的双倍数据速率、数据速率(以 MT/s 为单位)是 I/O 总线时钟的两倍(以 MHz 为单位)。

    请参阅 AM387x 数据表的章节:

    9.13.4 DDR2/DDR3存储器控制器电气数据/时序
    9.13.4.2.4.1兼容 JEDEC DDR3器件

    此致、
    帕维尔