This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:QSPI 用法

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664392/tda2exevm-qspi-usage

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

我使用的是 TDA2Ex SoC。  

如 TRM 中所述、有两个 QSPI 器  件:QSPI_ADDRSP0 (配置端口)和 QSPI_ADDRSP1 (内存映射端口)。

我的理解是 QSPI_ADDRSP0可用于配置和写入闪存。

但我无法理解 QSPI_ADDRSP1的使用。

它如何帮助存储器映射等

期待收到响应。

提前感谢、

Priyanka Zadge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    QSPI_ADDRSP1可用于查看 CPU 地址空间中与 NAND 或 NOR 闪存类似的 QSPI 闪存内容。

    此地址空间位于:

    QSPI_ADDRSP1 | 0x5C00_0000-0x5FFF_FFFF | 64 MIB | QSPI CS0/CS1/CS2/CS3空白(Maddrspace 1)

    但我对此没有太多经验。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    [QSPI_ADDRSP1允许在 CPU 地址空间中查看与 NAND 或 NOR 闪存类似的 QSPI 闪存内容。]:也就是说、QSPI 的这一部分仅用于查看外部闪存的内容、对吧?

    此致、
    Priyanka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但 QSPI 对于闪存最有用。
    如果您需要 SPI 作为控制接口、更好的选择是 TDA2的 MCSPI 外设。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    除了 STAN 所说的 QSPI 可在两种模式下运行:存储器映射模式和配置模式。 QSPI_ADDRSP0在配置模式下运行、QSPI_ADDRSP1在存储器映射模式下运行。 存储器映射模式允许用户将 QSPI 读取为与 DDR/OCMC 类似的平面存储器。
    您可以在中搜索 SOC_QSPI_ADDRSP1_BASE 和 SOC_QSPI_ADDRSP0_BASE \packages/ti\boot\文件夹、以查看如何使用这两个空间。

    此致、
    Rishabh