This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AMIC110:USB CDC 驱动程序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664118/rtos-amic110-usb-cdc-driver

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具/软件:TI-RTOS

你好。

我有疑问。

我想使用 CDC 类操作 TI-RTOS USB。

虽然计划在今年通过以下 URL 进行、
您是否对 Processor SDK RTOS 中的 USB CDC 驱动程序有任何更新?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的 RTOS USB CDC 驱动程序支持临时计划是2018年第4季度发布的。

    此致、Eric