This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM572X:DSP HWI 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664320/ccs-tmdsevm572x-dsp-hwi-issues

器件型号:TMDSEVM572X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我已经为 AM572x C66x DSP 的 SYSBIOS 项目配置了 Hwi、如下所示。

步骤1:根据我的理解、事件64对应 于 c66x DSP 的本地计时器。

步骤2:然后我继续尝试创建一个计时器实例、以便我可以触发事件64以触发 Hwi。 然后、我开始遇到如下所示的问题、这会阻止我 为 AM572x c66x DSP 创建计时器。

步骤3:我已用 Google 搜索计时器器件、该器件无法从 e2e 网站获取、并且未找到任何解决方案。

问题:为什么我无法添加计时器模块并创建没有上述错误的实例。 这是否意味着 AM572x 没有计时器模块配置。 如果有、 您能给我提供指导吗?

问题。 如果其他一些触发 Hwi 的方法可用,您是否也可以与我共享。

 

使用的软件为 CCSv7、RTOS processor_sdk_rtos_am57xx_4_02_00_09、 xdctools_3_50_03_33_core

 

谢谢。