请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具/软件:Code Composer Studio
您好论坛、
经过几次调查、我发现 NDK 有一个奇怪的行为。
我将我的应用程序下载到处理器并让其运行。
预期行为在控制台上:
ARM9_0]使用 MAC 地址的默认 MAC 地址:00-08-ee-03-14-99 网络添加了:IF-1:192.168.4.240 链路状态:PHY 7上的100Mb/s 全双工
不幸的是、我只能得到:
ARM9_0]使用 MAC 地址的默认 MAC 地址:00-08-ee-03-14-99 网络添加了:IF-1:192.168.4.240
现在、我暂停调试会话并让它再次运行。
然后我得到最后一行:
链路状态:PHY 7上的100Mb/s 全双工
有人是否也看到过这种行为、或可能在这方面有所帮助?
非常感谢您的回答
此致 Martin