This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:是否可以连接到66AK2H14的 SATA 器件?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662740/66ak2h14-possible-to-connect-to-sata-device-to-66ak2h14

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件: 66AK2E05

您好!

我们正在为图像处理单元评估不同的未来处理器解决方案。 它必须通过 USB 3.0与摄像机通信、以太网与工作站通信、但也要在硬盘(SATA II 或 SATA III)上存储大量图像。 66AK2H14满足计算要求、还可以管理接口、但 SATA 接口要求除外。 有些桥接器会将 USB 3.0转换为 SATA 信号集、但由于我们需要 USB 3.0来与摄像头进行通信、我们想知道是否有其他解决方案。 将 USB 3.0集线器连接到单个 USB 3.0端口、然后在 USB 3.0连接(连接到摄像头)和 USB 3.0转 SATA 桥接器之间分离流似乎是一个复杂的解决方案。 是否有更好的方法来解决这个问题?

此致、

Henrik Brenning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henrik:

    您还可以评估 PCIe 至 SATA 适配器。 有一些在线解决方案。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢你的答复。 我已经为它做了谷歌搜索、我找到了单板解决方案、但我找不到单/多组件解决方案。 我们最多想用几个芯片来进行调整。 您是否有指向 PCIe 至 SATA 转换的单组件或多组件解决方案的链接?

    此致

    Henrik Brenning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    PCIe 至 SATA 桥接器随时可用、并受标准 Linux 驱动程序支持。  66AK2E05器件是另一款 KeyStone-II 器件、如66AK2H14、其接口类似。   66AK2E05 EVM 包含 PCIe 至 SATA 桥接芯片。  您可以使用此 EVM 来演示和开发此功能。  为 66AK2E05开发的所有代码均可轻松移植到 66AK2H14。  另请注意 、由于此 SATA 桥接器件是在66AK2E05 EVM 上实现的、因此支持它的软件包含在适用于此系列处理器的 ProcSDK 中。

    Tom