This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:自定义板 LCD 不工作

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664425/linux-am5728-custom-board-lcd-not-working

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是与 AM5728-EVM 类似的 AM5728定制板。

当我启动电路板时、LCD 显示白屏。

我需要进行哪些定制、以便我的 LCD 启动。

谢谢

Vijay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除非您提供有关您的用例的完整详细信息、否则我们无法提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 AM5728处理器和具有 ILI9341芯片的2.8英寸 TFT LCD 制作了定制板。

    LCD 采用 DPI 16位 RGB 数据设计。为此、我在内核中启用了 OMAP FB 配置。DTS 文件中使用了哪些参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    您应针对显示进行适当的器件树配置、包括分辨率、时序和引脚多路复用。 您可以参考一些现有配置。 例如、检查 AM437X-gp-evm.dts 中的显示配置。

    BR
    Tsvetolin Shulev