This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:TMS320C6455 DSP 入门套件 DSK-MI 的替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664168/tms320c6455-alternative-to-tms320c6455-dsp-starter-kit-dsk-mi

器件型号:TMS320C6455

大家好、团队、

我需要使用相控阵换能器开发3D 超声波成像系统。 我发现 TI 以前有一个用于 开发医疗成像应用的入门套件(TMS320C6455 DSP 入门套件 DSK-MI)、而现在该套件不再可用。 是否有其他可用于相同目的的替代方案?

简而言之,要求是在16通道 AFE 输出上执行波束形成,然后执行 B 模式处理,然后执行3D 成像 。 我假设我可以使用 STK-MED 软件工具套件进行算法、因此需要找到适合所有后端处理的平台。

谢谢、此致、

Jayadev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队进行详细说明。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan