请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我们使用的是基于 AM3352的定制板。 在 NAND (Micron MT29F4G08ABADAM4)接口中、我们的客户希望将 NAND 计时模式配置为5。 我认为默认情况下、它配置为计时模式0。
1) 1)我需要在内核中配置 NAND 时序模式的位置。
2) 2)时序模式是否可通过 DTS 配置。?
我使用的是 PROCESSOR-SDK-04.01.00.06版本
此致、
曼诺伊