This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:E2E

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664452/ccs-processor-sdk-omapl138-e2e

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好 Shankari、

我遇到了相同的问题,但添加了 SysConfig 库文件;出现了另一组错误。 IE 无法打开项目的 c 文件。 如何处理此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供更多详细信息。 从您的帖子中、我不知道问题是什么、您使用的是什么设备以及您尝试运行的软件。

    此致、
    Yordan