This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2HV:立体凸轮校准

Guru**** 2924710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664124/rtos-tda2hv-stereo-cam-calibration

器件型号:TDA2HV

工具/软件:TI-RTOS

您好、先生、

您能不能帮助我进行立体凸轮校准

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    您是否阅读了立体声校准指南:vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2xx_StereoCalibrationGuide.pdf
    如果您遇到任何问题、您能更详细地解释一下吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    使用方法

    6:TDA2x 立体声用例>> 3:2通道 LVDS 捕捉+ VPE +立体声整流+显示(HDMI)-用于在线立体声校准

    进行摄像头校准

    谢谢、
    Ravi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    本文档详细介绍了该过程:
    VISION_SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2xx_StereoCalibrationGuide.pdf

    您是否可以尝试执行其中的步骤、如果您有任何问题、请详细描述您尝试的内容以及失败的内容?

    此致、
    Yordan