This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Aptina 摄像头的采集开关设置是什么?#39?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663386/linux-tda2evm5777-what-s-the-capture-switch-setting-of-aptina-camera

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TDA2X EVM 5777与视觉应用板 ASSY 516620 REV D 搭配使用

VSDK3.1手册提到了 OV1065/LVDS/HDMI 的捕捉开关设置。

Aptina 摄像机怎么样?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在寻找哪款 Aptina 摄像机?

    TDA3x 上支持一些传感器。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们使用的是 AR0135、我们假设它与 AR0132相同。
    您知道 TDA3x、TDA2x 是否支持 Aptina 传感器? 为什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使在 TDA2xx 上也同样支持 AR0132传感器、但 PDK 示例中也支持该功能、并且仅在子卡上支持。 由于该传感器输出原始数据、并且无法将该原始数据转换为 TDA2x 上的 YUV、因此在使用该传感器的 VSDK 中没有用例。

    Rgds、
    Brijesh