请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXEVM3358 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我无法使用 SD 卡引导 AM335x EVM 板。
我使用了 Starterware 库作为基础、并根据我的要求进行了修改。
我正在将 MMCSD 版本的'boot_ti.bin'重命名为'LO'、将'buzzerBeep ti.bin'重命名为'app'。
我已将 SD 卡与 FAT 文件系统格式化、并在根目录中复制了文件 MLO 和 app。
从 PC 安全弹出 SD 卡后、我已将其插入 EVM 板并将其打开。
加电时、即使一段时间后、UART 上也不会出现任何消息。
此外、没有执行我的程序的迹象。
以下是 SYSBOOTSW 状态:
SYSBOOT[7:0]= 0001 0111
SYSBOOT[15:8]= 0100 0000
EVM 板位于配置文件2中。
使用相同的设置、如果我复制购买 EVM 板时 SD 卡中存在的默认文件、我可以看到在 UART 和 LCD 上引导 U-boot 也会显示一些图标。
根据我的观察结果、.bin 文件存在问题、但我无法确定问题到底是什么。
请帮助。
提前感谢您。